This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19535KTT:所需特性:典型开关能量损耗与漏极-源极电流的关系

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265129/csd19535ktt-characteristics-needed-typical-switching-energy-losses-vs-drain-source-current

器件型号:CSD19535KTT

请分享典型开关能量损耗与漏极-源极电流的特性图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Saminathan:

    感谢您关注 TI FET。 TI 不对任何 MOSFET 产品的开关能量损耗进行描述。 更常见的此类信息可在 IGBT 数据表中找到。 我们可以估算开关损耗、但它们在很大程度上取决于应用和外部栅极驱动电路。 您能否分享更多有关您的申请的信息、我将尽力为您提供帮助。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的快速响应。 我需要在 PLECS 软件中设计热建模。 在该软件中、仅根据这些特性计算导通和关断开关损耗。

    这就是我需要此特性的原因。  

    注意:像 STM 这样的其他制造商在他们的数据表中提供了这个特性。 即 STP80N600K6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saminathan:

    正如我在之前的回复中所述、数据表中不收集也不提供该数据。 因此、我没有要共享的数据。 我想看看是否可以计算导通和关断能量、但我需要详细了解您的应用。 施加在 FET 漏极的电源电压是多少、FET 和驱动器之间的栅极电阻是多少? 此外、电流范围是多少?我应该假设电感是多少?

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saminathan:

    请告诉我您的问题是否已得到解决。

    此致、

    约翰