This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27517A:UCC27517A 用于与 ucc256403兼容的半桥高侧

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268044/ucc27517a-ucc27517a-used-at-high-side-in-half-bridge-with-conjuction-with-ucc256403

器件型号:UCC27517A

我正在将 UCC27517A 用作高侧和低侧 MOSFET 的栅极驱动器。  

1) 1)对于高侧 MOSFET、HS 引脚连接到 UCC27517A 的 GND 和 IN-。 由于 HS 引脚是开关节点并且上面显示400V,所以 IN-和 GND 引脚是否可以处理400V?

2) 2) IC 电流消耗是多少当使用4A 拉电流驱动 MOSFET 时、我想知道当它提供峰值电流时、应该能够提供多少 VCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hema:

    1.只要 驱动器接地的电压在规格范围内、就可以了。 例如、假设 RVCC 为15V、总线电压为400V。 驱动器的 VDD 为415V、但由于与驱动器 GND 和 IN-引脚看到的400V 相关、因此差分电压为15V、该电压处于 UCC27517A 的规格范围内。 本质上、GND 和 IN-引脚上的400V 与0V 相似。

    2. UCC27517A 在开关时的总工作电源电流是静态电流 IDD、开关引起的平均 Iout 电流的总和。 以及与带有内部上拉电阻器的未使用引脚相关的任何引脚(IN-引脚具有200k 的上拉电阻器、因此在未使用时、VDD = 12V 时将使用60uA 的上拉电流)。 静态电流可在以下各图中找到:

    谢谢。

    鲁巴斯