This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54116-Q1:TPS54116-Q1

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54116-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268098/tps54116-q1-tps54116-q1

器件型号:TPS54116-Q1

您好

我将 TPS54116-Q1用于 DDR4电源。 我不维护单独的接地、即模拟接地和数字接地。

对于所有引脚、我将使用公共数字接地。

可以吗?

关于

R·M·K  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M K Raju:

    对于该器件、VTTGND、AGND 和 PGND 都将连接到 PMIC 下的散热焊盘、因此从这个意义上讲、GND 引脚无论如何都要连接。 然后、使用正常数量的过孔将散热焊盘连接到任何内部 GND 平面、因此所有 GND 连接最终都链接到电路板内部。

    器件应在这些条件下按预期工作。

    此致、

    詹姆斯