This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51440:关断模式下器件/输出的行为

Guru**** 2509705 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268090/lmr51440-behaviour-of-device-output-in-shutdown-mode

器件型号:LMR51440

大家好、

我们的客户希望使用 LMR51440为 无线电供电。 EN 引脚 很可能会连接到通过电源主动开启无线电的 MCU。

现在无法100%清楚 SHUTDOWN 模式下的输出行为。 仅说明为  

8.4.1关断模式

EN 引脚为 LMR514x0提供电气开/关控制功能。 当 VEN 低于0.8V 时、器件处于关断模式。 LMR514x0还采用 VIN 欠压锁定保护(UVLO)。 如果 VIN 电压低于其 UVLO 阈值3.4V、则转换器将关闭。

您能否 提供一些额外的反馈?  该器件是否具有真正的输出断开或输出放电功能? 在关断时如何设置 HS 和 LS FET?

谢谢、此致
马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    在关断模式下、 HS 和 LS FET  均关断、内部电路 A 也不工作。  

    谢谢

    科林