This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54J060:TPS54J060计算 Rboot 的额定值公式?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54J060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267490/tps54j060-tps54j060-calculate-rating-formula-for-rboot

器件型号:TPS54J060

您好!

我们有一款 TPS54J060原理图设计、Rboot (位置=R2512)尺寸为0603、由于布局空间限制、我想更改为0402尺寸、您是否已经计算 Rboot 的额定值公式? 由于我想检查 Rboot 额定值是否足够。

谢谢你。

丹尼·钦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    额定功率为1/16W (62.5mW)的0402尺寸电阻器应该足以支持 Rboot。

    我们通常不提供 Rboot 的功率损耗计算、因为对于 TPS54J060而言、该参数通常可以忽略不计(< 10mW)。

    如果您对该公式感兴趣、我们创建了一个常见问题解答、其中详细计算了其中一个高电流器件上的 Rboot 功率耗散:
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060174/faq-tps546d24a-selecting-rboot-and-calculating-rboot-power-dissipation

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoya:

    谢谢你。 什么是 Vplat? 另外、 您是否有 Rsnubber 的额定值公式? 因为我想检查 Rsnubber 额定值是否足够。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Vplat 是 MOSFET 的米勒平坦区域电压。

    要计算 Rsnubber 的额定功率、您可以使用公式 CV2f 来估算、其中 C 是 Csnubber 值、V 是最大输入电压、f 是开关频率。

    通常建议对 Rsnubber 使用一个0603或更大的调整器(例如0805等)。

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    很高兴为您提供帮助。 如果以上内容解决了您的问题、请将此帖子的状态设置为已解决。

    如果您有任何与此主题无关的其他问题、请打开新主题。

    谢谢!
    Tomoya