This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:通过 BQ25758提供 PD3.0支持

Guru**** 2512945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, BQ25731, TPS25750, BQ25758, TPS55288, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266986/tps25750-pd3-0-support-with-bq25758

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: BQ25758TPS55288、BQ25790、 BQ25713、BQ25731

您好!

 TPS25750是否可 通过 BQ25758支持 PD3.0 DFP?

我在上一篇文章中看到过、它无法通过 TPS55288支持 PD 功能。 但不知道 BQ25758的支持通信是不可能的。

我的客户具有输入电压为42V 的 PD3.0 100W 输出应用。

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    TPS25750仅支持 BQ25790/2、BQ25731和 BQ25713。 任何其他 BQ 器件都将需要 MCU 主机通过 I2C 进行控制。  

    我们的 发展蓝图中将有新的 PD 控制器支持 BQ25758、但不包括 TPS25750。  

    如果适用、您可以透露谁是客户、他们正在设计什么样的最终产品以及他们的项目时间表?  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的信息、我会再给您发送一封邮件、并循环调用本地 FAE。

    我们可以讨论新器件的更多细节。 我认为它可能有机会在新项目中使用。

    谢谢!

    杰夫