This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:VBUS 1 Ω 电阻器尺寸

Guru**** 2928560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267159/bq25720-vbus-1-ohm-resistor-size

器件型号:BQ25720

您好、专家:

 1欧姆电阻器的 VBUS 的最小电阻器尺寸是多少? 我们可以将形式0805更改为0402吗? VBUS 引脚的最大功耗是多少? 非常感谢!

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    该电阻器需要在短时间内承受 VBus、并为最高0.47uF 的 Vbus 电容器充电。 它容易发生故障。 建议使用0805作为 EVM。  

    此致、