This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180-Q1:原理图审阅和放大器;问题

Guru**** 2924680 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25180-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267514/lm25180-q1-schematic-review-question

器件型号:LM25180-Q1

您好!

客户将查看适用于逆变器项目的 LM25180-Q1。

请分享您的电子邮件以进行私人原理图审核。

工作电压:9-16V/Vo=18V

DCLINK:800V

规格1:

U/V/W 典型值:0.2A

UVWL 典型值:0.6A

规格2:

U/V/W 典型值:0.02A

UVWL 典型值:0.06A

三相控制作为一个反激的目的。

变压器多输出设计=> 1输入:4输出

Trun Ratio 1:2

占空比控制小于或等于50%

开:7.5V/OFF 5.5V

 

问题:

建议、占空比和变压器特性。

如何计算? (Lmag,匝数比)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:  

    请在初始设计中使用计算器、它将使您能够获取适当的元件值作为起点:

    https://www.ti.com/tool/LM25180DESIGN-CALC

    完成后、请告知我们、我们可以查看设计原理图。

    如果您希望我们在该时刻直接与您联系、请告知我们要使用什么电子邮件。  

    此致、  

    丹尼斯拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你, Denislav

    客户可以分享原理图了。

    电子邮件:sr.cho@arrow.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho、您好、我们很快就会有人与您联系。