This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:TUSB1044在 GPIO 模式下无驱动

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268148/tusb1044-tusb1044-driving-free-in-gpio-mode

器件型号:TUSB1044

您好、工程师:  

  我们目前使用的是 TUSB1044芯片、电路设计已经显示在上传的 PDF 文档中、当前的情况是 SS1通道可以正常的识别 USB3.2。 SS2通道无法传输 DP Over Type 功能。 移除连接到 SS2通道的 TUSB1044芯片、了解如何正常使用 DP 功能。

   还有以下问题需要支持:

1、芯片在 GPIO 模式下是不是可以自由驱动的吗?

需要验证电路图的正确性。 我们使用了 USB3.2+DP1.4 2lan 模式。 TUSB1044参考 design.pdf