This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电量监测计/保护/充电器 IC 命令

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2962, BQ40Z60, BQ40Z50, BQ77915, BQ7718, BQ24616, BQ24725A, BQ2947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263325/gas-gauge-protection-charger-ic-recommandation

主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、BQ2962、 BQ77915BQ7718、BQ40Z60、 BQ24616BQ24725ABQ2947

您好、TI 专家!

 我们需要适用于具有 SMBus 接口的4S1P 电池组的电量监测计 IC、充电电压/电流16.8V±0.2V、TMP 低于0度时0.5mA、TMP 介于0到50°C 之间时4A、放电电流:最大10A、连续6.5A、

  次级保护 IC 与电量监测计 IC 配合使用、

  充电 IC: 充电电压/电流16.8V±0.2V、TMP 低于0度时0.5mA 为4A、TMP 在0至50度之间

  您是否有关于这三种 IC 的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    适用于监测计的 bq40z50

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Steel、

    对于保护器、我建议查看 BQ2962或 BQ7718。 如果您希望次级保护器中包含电流保护、则还可以查看 BQ77915。

    我们还有一些您可能认为相关的参考设计:

    TIDA-00553参考设计| TI.com

    TIDA-00883参考设计| TI.com

    我也在充电器团队中循环提供建议。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Steel、

    关于充电器建议、 这里的输入电压是多少? 是否计划  在监测计或充电器上使用 TS 功能? 如果您对电量监测计使用电池温度监测、那么我认为电量监测计将控制 TMP 充电曲线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

      只是为了澄清 一下、电池组中使用了电量监测计和保护 IC 这两种产品、充电器中使用了充电 IC。

      交流/直流电源的输入电压为18V/3.33A。 我们计划在充电器产品中仅使用充电 IC、而不使用 MCU。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的麦克斯韦:

     我看到 bq40z60的通信接口是 SMBus V2.0、如果主机是 SMBus V1.1、它可以正常工作吗?

     SMBus v2.0是否与 v1.1兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的麦克斯韦:

     在 bq40z60的第1页中、我们说 SMBus 是 v2.0、但在8.1和6.3.10节中、它编写为 v1.1、您能说明它是哪一个版本吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Steel、

    由于充电器 IC 需要在没有主机控制的情况下独立运行、因此 BQ24616可能是满足您要求的理想选择。 TS JEITA 配置文件不如 I2C 充电器灵活。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Steel、

    我将在监测计团队中循环帮助您提供此信息。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steel、

    bq40z60符合 SBS 1.1和 SMBus 2.0标准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

      我们希望具有 SMBus 接口的充电器 IC 与电池通信包含建议的电量监测计 BQ40Z50/BQ40Z60、

      但对于 BQ24616、它没有 SMBus 接口、您可以推荐另一个吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Steel、  

    在本例中、您可以查看 BQ24725A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

      谢谢、如果考虑让电池组与充电器通信、哪个监测计 IC 更好? bq40z50或 bq40z60。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

      谢谢、BQ24725A 是否需要我们进行配置? 如果需要、您能否共享指南文件和软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steel、

    bq40z50是一种电量监测计。 bq40z60是包含监测计的电池管理器。 具体选择取决于您是否希望利用 bq40z60的附加功能(假设所有 bq40z60参数都满足您的要求)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Steel、

    可以、该器件需要主机来设置充电操作的配置。 遗憾的是、我们没有用于配置的软件代码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

      我不需要软件代码、我只是想知道如何在开发和大规模生产期间配置它? TI 是否有软件工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

      您能不能详细介绍 bq40z50和 bq40z60之间的区别?

      如果电池组想要与充电器通信、而充电器还具有 TI 充电 IC、这是 bq40z50和 bq40z60之间更好的 IC bwtTM?

      如果 GAS IC 是 bq40z50或 bq40z60、是否需要二级保护、例如 bq2947?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Steel、  

    是的、可以从软件开发部分的产品页面下载 GUI。

     https://www.ti.com/product/BQ24725A?keyMatch=BQ24725A&tisearch=search-everything&usecase=GPN#design-development 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

      您能评论一下我的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steel、

    我将向 bq40z60专家分配该主题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steel、

    我们建议使用 BQ40Z50、因为这是我们使用最多的器件之一、我们会不断进行固件更新、并且隔离式监测计和充电器往往具有更好的噪声/EMI 性能。 BQ40Z60有一个集成降压充电器、因此如果您已经具有充电器、则不应使用 BQ40Z60。

    您可以自行决定是否将另一个保护器 IC 与 BQ40Z50和 BQ40Z60结合使用、因为这两个器件都具有保护功能。

    此致、

    怀亚特·凯勒