This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:平均值()计算的机制

Guru**** 2813465 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, BQ40Z50, BQ4050, BQ27426, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266698/bq27426-the-mechanism-of-averagecurrent-calculation

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件:BQ27220BQ40Z50BQ4050、、 BQSTUDIO

大家好、

背景

电池处于 RELAX 模式并开始充电、

期号

已发现它们从电量监测计寄存器读取的当前值不等于实际值。 它会延迟约3-4秒。

问题

因为寄存器中的当前值就是平均结果吗?

我检查 TRM、可以看到正常模式下的平均电流()是 Qpasscharge (in 1s)/1s、但是没有显示平均电流在休息模式下是如何计算的?

另外,下图中的"当前"值是通过14s "averagecurrent ()"的平均结果吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、我还想确认 bq27220是 CEDV 版本的系统端 BQ27426吗? 就像 BQ4050和 BQ40Z50之间的关系一样。  

    感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailun、您好!  

    当电量监测计处于睡眠模式时、寄存器每20秒仅更新一次、而当电量监测计处于正常模式时、寄存器每1秒更新一次。 请参阅部分  2.4.4正常模式 2.4.5睡眠模式 bq27426技术参考手册。  

    如果您使用 BQStudio、则可能会遇到3-4秒的延迟、原因是 BQStudio 默认每4秒从寄存器中记录一次数据。 您可以在 BQStudio 中更改此速率、但不建议在1秒以下更改此速率、因为 电量监测计上的寄存器仅每1秒更新一次。 请参阅以下图像: bq27426EVM-738单节电池 Impedance Track 技术。  

    要回答您的 后续问题、关系并不相同。 BQ27220是与 BQ27426一样的单节电池电量监测计、但也存在 CEDV 与 Impedance Track、系统侧与电池组侧、最大电池容量、硬件等方面的差异。

    此致、  

    J·T·