This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74701-Q1:LM74701-Q1完全导通模式 VdsClamp Mdoe:

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74701-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268147/lm74701-q1-lm74701-q1-full-conduction-mode-vdsclamp-mdoe

器件型号:LM74701-Q1

您好、 工程师:

   我正在为我的项目评估 LM74701-Q1、并且这些天我对您的 EVM 进行了测试。  

   关于这部分、我有几个问题、正在等待您的答复。

   1.全导通模式: 我测试了 EVM,阴极和阳极之间的电压差为 i * rds (on ),不是50mV,当负载高达60mA,时,栅极电压等于 VCAP , 所以我认为 MOSFET 是完全导通。

   2. VdsClamp Mdoe:如果阳极为负电 压、电压低于阳极 POR 阈值、如何驱动 MOSFET 导通?

   3. 阳极的绝对电压为65V、如果我们不添加 TVS、如何通过 ISO7637-2 2A /2B 测试?

   谢谢

    陶庄信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnsin:

      在下面找到我的答复、

    1.完全导通模式: 我测试了 EVM、阴极和阳极之间的电压差为 I * rds (on)、而不是50mV、并且当负载高达60mA,时、栅极电压等于 VCAP、 因此我认为 MOSFET 是完全导通的。

    LM74701-Q1会尝试将 FET 源漏电压调节到大约 V (AK REG)= 20mV。 一旦负载电流高到足以使  ILOAD * RDS (ON)的乘积大于20mV、LM74701-Q1将开始将栅极拉高至 VCAP。 这是完全导通模式、  

    2. VDS 钳位模式:如果阳极为负电压、 电压低于阳极 POR 阈值、如何驱动 MOSFET 导通?

    当阳极电压降至阴极电压以下且 VCLAMP = 40V 时、内部电路会驱动栅源电压、从而使 FET 两端的电压保持在  VCLAMP 电压。 内部 VDS 钳位电路设计为 即使 Vanode 为负电压也能工作。  

    3. 阳极的绝对电压为65V、如果我们不添加 TVS、如何通过 ISO7637-2 2A /2B 测试?

    ISO7637-2 2A /2B 是持续时间非常短的低能量脉冲。  可以使用 输入和输出电容轻松抑制这些噪声。