This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:同一仿真下的不同运行方式

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266343/tps54308-different-behavior-under-same-simulation

器件型号:TPS54308

您好!

我正在尝试使用 tps54308对已经正常工作的电路进行仿真。

瞬态仿真。

我的第一个仿真参数是以20ns 步长进行10ms 仿真、输出纹波为6.78mVpp

我将仿真更改为20ms、并开始在6ms 时保存数据、阶跃为20ns、输出纹波为65.7mVpp

为什么当所有组件都相同时、IC 行为会发生变化、唯一的区别是仿真时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evgeni:

    感谢您的联系。 我的同事将在下周一回到办公室时向您提供反馈。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    我昨天(星期一)没有收到您同事的问题重播。。。

    在 TI、他是唯一能拿到我的机票的人吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evgeni:

    很抱歉回复延迟! 由于一个周期仿真需要花费大量的时间才能完成、因此我将运行不同的设置来检查仿真发生了什么。

    将及时提供更新!

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evgeni:

    我已经在 PSPICE for TI 中尝试了两种设置、发现仿真中未报告以下现象:20ms 仿真时出现6.45mV 纹波、10ms 仿真时出现6.43mV 纹波。 启动仿真用于 TI 的 PSPICE 中、并根据 DS 将电路调整为5V 输出电压。

    假设它与软件相关。 建议使用 PSPICE for TI 对 TPS54308模型进行仿真。 请使用 PSPICE for TI 试用。

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何下载 TI 版本的 pspice?

    我曾尝试通过 TI 网站执行该操作、但它一直将我带回到我的个人信息中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    点击以下屏幕截图中的"请求"、然后您需要登录并提供个人信息。 之后能够下载 TI 的 PSPICE。

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我这样做了,但它一直把我送回我的个人信息页。

    您说您使用的是 PSpice for TI、您是指 TINA TI 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我点击了"请求",填写了我的所有信息,它不会生成一个下载链接。 它一直要求一些信息更新...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我给出了 TI link 的 PSPICE 屏幕截图、这是我使用的一个软件。

    对于此类无法下载 PSPICE for TI 的情况、请参阅另一篇文章、询问为何无法下载 PSPICE for TI。