This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2420:寻找比 TPS2420更新的热插拔控制器器件

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595, TPS2420, TPS25981, TPS2597

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267167/tps2420-looking-for-newer-hot-swap-controller-device-than-tps2420

器件型号:TPS2420
主题中讨论的其他器件: TPS25981TPS2597、TPS2595

您好!

我的客户目前正在使用 TPS2420。
但是、如果器件较新/性能更好、他们希望在未来设计中考虑采用该器件。
它们的要求如下。 DoE TI 是否有推荐的新器件或发展蓝图器件?

FET 内部
输入电压(典型值)=12V、输入电压(最大值)=16V
电流限制(最大值)>= 5A
软启动:可调节

此致、

k. 平野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano:

    我们可能会生产新一代器件。 请推荐使用 TPS2595、TPS2597、TPS25981。

    此致

    G·库纳尔