This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:有关 BQ76920时基故障值信息的澄清

Guru**** 2509055 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267653/bq76920-clarification-regarding-the-fit-value-information-of-bq76920

器件型号:BQ76920

您好、TI 专家:

我们已下载 BQ76920的时基故障值信息。 提到的时基故障值非常低 (良好的可靠产品)

我们需要在下方澄清时基故障估算。

  1. 为 BQ769200PW 提及的时基故障率为0.1。 这是在芯片内实现一些安全功能后实现的时基故障率吗?  如果是,请提供在芯片中实现的安全功能以实现此时基故障率。
  2. 文档中提到的可信度为 60%。  在这种情况下,剩余的40%是什么 ?  是不是比这低得多?  
  3. 芯片具有 XREDAY 管脚,用于指示 芯片内部故障。  请您提供更多关于内部故障监测机制的信息吗?
  4. 用于估算时基故障率的环境条件是什么。
  5. 这些时基故障值是否通过加速测试计算?

请澄清以上几点。

此致

瓦苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 VASI:  

    我们将联系支持贵公司的现场团队、直接通过电子邮件与您联系以支持此主题。 我将关闭这个帖子。  

    此致、  

    阿雷利斯·格雷罗