This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:输出异常问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266324/tps23754-abnormal-output-issues

器件型号:TPS23754

尊敬的:

1-客户参考了 TPS23754的评估板并制作了自己的电路板。 最初、测试期间存在电压输出。 但在测试过程中、在负载为12V 1.5A 时没有电压输出。

测量波形如下图。 绿色表示 VSS 引脚的电压、红色表示 VDD 电流、定期连续输出波形。 R16采样电阻已替换为0欧姆、消除了由过流;引起的保护

3-请帮助了解导致此异常问题的原因。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 美国于9月4日劳动节暂停营业。 请预计会有一些延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    感谢您的联系!

    看起来 PD 输入电压因 PD 输入电流过低而被 PSE 切断。 如果是、则此行为是正确的。 对于标准 PSE >= 10mA 时需要输出电流来维持功率特征。

    您可以尝试对负载进行测试。 虽然负载为1.5A、但从 Ch3可以观察到没有明显的电流。 请确保从浪涌启动时间起注入负载的时间介于80ms 和200ms 之间

    此致、

    帝昂