This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620:LMR33620封装 EMI?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620, LMR33620-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265389/lmr33620-lmr33620-package-emi

器件型号:LMR33620

大家好。

共有三个问题。

1. LMR33620封装有两种类型:DDA 和 RNX。 数据表1页低 EMI 是否仅对 RNX 封装有效? (RNX=LOW EMI、DDA ≠低 EMI??)

2. LMR33620 RNX 封装是否具有与 LMR33620-Q1相同的 EMI 特性?

它称为 LMR33620-Q1的低 EMI。 产品说明书30PAGE EMI 数据为 FSW=400KHz。 1.4MHZ 和2.1MHz 是否有不同的 EMI 特性? 不是低 EMI?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    权赫

    感谢您发送编修。  您认为 RNX 封装由于无引线而具有更好的 EMI 性能。  

    很抱歉、我没有数据来回答第二个问题、但请注意、EMI 在很大程度上取决于外部电路布局、 这两种封装差异导致的发射差异应尽可能小。  

    关于第三个问题、在较高的频率下、您会看到较低的频率发射峰值漂移到较高的频率、这些峰值可能较小、因为相同的滤波在较高频率下具有更好的衰减。  对于高频范围、性能应该看起来相似。   

    请注意、如果您希望避免 AM 频带中的基频发射、在某些应用中将频率从400kHz 增加到1.4MHz 可能不是一个好主意。  即使峰值可能小于400kHz 时的开关频率、1.4MHz 也会进入 AM 频带。

    希望这一点得到澄清。

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。

    我希望得到对问题1的准确答案。

    DDA 封装不是数据表1页中所述的低 EMI?

    lmr33610da/20ddda/30da/40dda 不是低 EMI?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kwon、  

    EMI 性能在很大程度上取决于 PCB 布局和外部元件。 即使采用最佳封装+糟糕的布局、EMI 也会更差。  

    LMR33620器件采用 DDA 和 RNx 两种封装。 DDA 封装具有引线、某些客户更喜欢这些引线、以便于焊接和联合检查。 RNX 封装的寄生效应较低、并提供对称的 VIN 路径、这两种情况都有助于 EMI。  

    但是、DDA 封装引脚排列也是精心挑选的、确保您实现良好的低 EMI PCB 设计。 例如、VIN 和 PGND 彼此相邻、可直接放置电容器。 引导和 SW 也彼此相邻。  

    话虽如此、考虑到两种封装的理想可能布局、由于 HotRod 封装(无键合线)以及 由于对称 VIN 和 GND 引脚排列而产生的并行输入电流路径、RNX 封装在 EMI 方面有望实现更好的性能。  

    此致、  
    丹尼斯拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    此致、