This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:最大误差值舍入问题

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267554/bq40z50-max-error-value-round-off-question

器件型号:BQ40Z50

大家好、

将电池组结合使用 bq40z50-R4、并注意到 MaxError ()一直

TRM 表明 QMax 和 Ra 表更新后 MaxError ()= 1%

如果使用 Time Cycle Equivalent Cycle Delta,MaxError()将增加0.05%(功能无法禁用)

包装公司必须在发货前检查此值、他们希望了解增量是如何舍入的?

因为 MaxError()仅显示整数值,而不显示小数值。

1.对于 MaxError()值,0.05%累积到1%是否增加1?  (向下舍入、1.95%= 1%)

2. MaxError()在比整数高0.05%时即增加一倍? (四舍五入、1.05%=2%)

3.四舍五入到哪个十进制数字? (1.45%= 1%、1.50%= 2%)?

感谢您的澄清。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    结果应始终向较低值截断、因此1.95%= 1%。

    此致、

    怀亚特·凯勒