请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50 大家好、
将电池组结合使用 bq40z50-R4、并注意到 MaxError ()一直
TRM 表明 QMax 和 Ra 表更新后 MaxError ()= 1%
如果使用 Time Cycle Equivalent 和 Cycle Delta,MaxError()将增加0.05%(功能无法禁用)
包装公司必须在发货前检查此值、他们希望了解增量是如何舍入的?
因为 MaxError()仅显示整数值,而不显示小数值。
1.对于 MaxError()值,0.05%累积到1%是否增加1? (向下舍入、1.95%= 1%)
2. MaxError()在比整数高0.05%时即增加一倍? (四舍五入、1.05%=2%)
3.四舍五入到哪个十进制数字? (1.45%= 1%、1.50%= 2%)?
感谢您的澄清。