This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:输入电压1V IOUT =?

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61023, TPS61022, TPS61022EVM-034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266030/tps61023-input-voltage-1v-iout

器件型号:TPS61023
主题中讨论的其他器件: TPS61022TPS61022EVM-034

大家好。

查看数据表1页、VIN = 0.5V ~ 5.5V。

6GE 图6-3、表示当 VIN = 1.8V - 4.2V 时、输出功率电流可以为1A 或更高。

当 VIN=0.5V ~ 1.7V 时、IOUT 是什么?

我将对1节 AA 电池和2节升压器使用5V/0.8A。 您有什么建议吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    权赫

     在0.5V 输入至5V 输出电压的情况下、TPS61023无法输出0.8A 输出电流。 输出电流能力可以通过数据表第9页的公式(1)计算得出。  

    如果您正在寻找一款能够在0.5V 输入电压下输出大电流的器件、您可以选择 TPS61022。 但是、 当输入下降到0.5V 时、此器件不足以输出5V/0.8A。

      在0.5Vin-5Vout 条件下输出0.8A Iout 意味着输入电流将超过8A。  当 电池容量接近耗尽时、AA 电池有一个几欧姆的大内部电阻器、这会在尝试输出电流时导致大幅压降。  因此、非常罕见的 是 AA 电池在如此低的输入下需要输出如此大的电流、我想知道您为什么需要此功能。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    通常使用主直流电源。  如果没有主电源、则尝试在很短的时间内使用 AA 电池。

    我还有其他问题。

    1. tps61022数据表5页 Vin_UVLO (MAX>2.2V)范围是 VOUT 1.8V。 在 VIN 持续1V 至1.5V 时是否工作?

    9PAGE 7.3.1欠压锁定说明如下。

    [TPS61022具有内置的欠压锁定(UVLO)电路、可确保器件正常工作。 在
    输入电压高于1.8V 的 UVLO 上升阈值、可以启用 TPS61022以提高输出
    电压。]

    2. VEN_H & VMODE_H:它显示 MAX = 1.2V。  但是、slvubj7 (TPS61022EVM-034原理图)应连接到 VIN。

    如果 VIN 为5V、则施加高于 MAX1.2V 的电压。 它不应该是最小1.2V、而不是最大1.2V?

    此致、

    权某

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    权赫

    1. 1.8V 的 Vin_UVLO 上升意味着如果 Vin 低于1.8V、器件无法启动。 启动后、Vin_UVLO 将为0.4V

    2. 1.2V VEN_H 意味着当 EN 超过这个阈值时,设备会将其识别为高电平。 此阈值的最大值为1.2V。 因此、当施加5V Vin 时、EN 将处于高电平。

    Br、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    数据表指出输入电压范围= 0.5V~5.5V、但 AA (1.5V) 1ea 具有较小的 VIN、因此 TPS61022无法生成输出?

    此致、

    权某

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    权赫

    这取决于您在电池放电到1.8V 以下时是否重新启动此设备。

    TPS61022的启动时最低输入电压为1.8V。  启动后的输入电压范围为0.5V~5.5V。 (数据表第1页"特性"第1行和第2行)

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    此致、