请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2 主题中讨论的其他器件:BQ40Z50
大家好、
在另一个论坛主题中、它提到 bq40z50内部温度传感器具有+-3°C 的精度
客户希望进一步检查内部温度传感器是否也是 NTC 和10k、25°C
在这种情况下、1%的电阻容差是否与外部 NTC 参数类似?

感谢您的帮助
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在另一个论坛主题中、它提到 bq40z50内部温度传感器具有+-3°C 的精度
客户希望进一步检查内部温度传感器是否也是 NTC 和10k、25°C
在这种情况下、1%的电阻容差是否与外部 NTC 参数类似?

感谢您的帮助