This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4101:TPS7A4101

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4101, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266329/tps7a4101-tps7a4101

器件型号:TPS7A4101
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、

在基于放大器的 V-I 电路设计中、我需要将24V 电源转换为3.3V 电源并在 TINA 中运行仿真、但遗憾的是、我找不到  

TPS7A4101 Tina 仿真模型的更多信息、您能否帮助检查我们是否也可以在基于放大器电路的 TINA 工具中运行此 LDO 仿真。 谢谢。

此致、

插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    请按照以下步骤创建。 TPS7A4101的 TSM 文件:

    1.) 下载未加密的 PSpice 模型(在 E2E 博文中的链接中提供)

    2.) 使用"新建宏向导"将 PSpice 模型导入 TINA-TI (工具-->新建宏向导)。 提供。 TSM file a name、导航至已将其保存在计算机上的.lib 文件、选择 TPS7A4101模型、并使用 Auto Generate shape 选项。

    3.) 保存。 TSM 文件并将其插入原理图

    谢谢。

    斯蒂芬