This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:可堆叠多少相位

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267950/lm5143-how-much-phase-can-be-stackable

器件型号:LM5143

大家好、  

只是想检查可以堆叠的最大相位是多少。 数据表显示、LM5143只能实现2x IC 可堆叠(4ph)、而如果使用外部 clk、可以实现更大的、对吧? 它可以达到的最大相位是否受到限制? 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    从理论上讲、LM5143可以任意数量堆叠。 但您知道、如果您使用的 LM5143过多、则很难将它们连接起来、并且可能会出现一些未知的问题。 大多数客户仅使用两个器件制作四相降压转换器、该转换器可处理大约100A 的电流。 对于大多数应用而言、这已经足够了。

    此致、

    石屏市