This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158:需要多个隔离式输出基准电路(24V、12V、10V、3.3V)

Guru**** 2525390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5158, LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266927/lm5158-required-multiple-isolated-output-reference-circuit-24v-12v-10v-3-3v

器件型号:LM5158
主题中讨论的其他器件: LM5157

作为我们的项目实施之一、我们计划使用 LM5158

我已根据此申请附上了 LM5157的参考原理图。

与此类似、我想生成24V、12V、10V 和3.3V 的隔离式电源输出。

那么、您能否提供基准电路以及包括隔离变压器反馈电阻器配置在内的元件详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajeswaran:

    感谢您的联系。 您可以使用此设备的快速启动计算器: https://www.ti.com/tool/download/SNVR508

    我将在输入诸如输入电压范围、不同输出轨电压和输出电流等规格后为元件建议相应的值。

    如有其他问题、请告诉我。

    此致、

    莫里茨