This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24032A:请检查原理图并有疑问。

Guru**** 2505245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24032A, BQ51020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266544/bq24032a-please-review-the-schematic-and-have-a-question

器件型号:BQ24032A
主题中讨论的其他器件: BQ51020

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用自己的产品测试了 BQ24032A。 并发现问题。

您能否先回顾一下原理图?

实际上他们有2个交流引脚的输入源-直流5V/2A 适配器和无线 RX 充电模块(BQ51020)

直流适配器没有问题。

但是、有时使用 BQ51020时交流电压会降至4.2V、尤其是即使已完成充电、交流电压仍然存在。

出于某种原因、我们怀疑在交流输入上检测到了电池电压。 请确认这是可能的情况。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    直流适配器和 RX 充电模块是否都被用于为交流引脚上的充电器供电? 您能否也提供原理图的 BQ51020部分? 当交流引脚上显示4.2V 电压时、您是否能够测量以下值:

    - VOUT

    - VBAT

    - IBAT

    此致、

    安东尼·范