This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:引脚搭接电阻器的容差

Guru**** 2536580 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263965/tps546d24a-tolerance-of-pin-strapping-resistors

器件型号:TPS546D24A

您好!

TPS546D24A 的引脚搭接电阻器允许的容差是多少? 我在数据表中找不到这些信息。

此致、
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    我们建议使用1%或更高规格的电阻器。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Joseph、

    是否严格要求容差为±1%或更高? 在某些情况下、我怀疑满足这一要求可能并不容易、因为这样的设计限制、只能选择部分 E24系列产品或者不能在电路板上放置两个以上的电阻器。

    是否允许±2%至±3%?

    此致、
    横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    我们建议使用1%电阻器进行引脚搭接、以防止从电阻分压器表中选择错误的 R2G 代码。

    如果某个值介于电阻分压器表中的两个值之间、则可能会在不同的器件上选择不同的设置。

    我建议串联两个1%电阻来获得这个值、那么这通常是可以的。 然而、我们的主要建议是将容差保持在1%。

    谢谢。

    约瑟夫