我们已经将 TI 的 TPS63805 "降压/升压"开关模式电源 IC 设计成了我们的一部电池供电(使用2节 AAA 碱性电池)耳机。
我们面临的问题是、在低功耗条件下(约为10mA)、我们的耳机将听到高音调声音。 产生该音调的根本原因似乎是 TPS63805开关频率。
我们最初设计产品时并未预见到这种情况、但作为一项纠正措施、我们正在寻找将开关速率转换到高于可闻范围(20kHz 或更高)的更高频率的方法。
一种明显的增大频率转换方法是增加负载、但我们的耳机由电池供电、使电流加倍将导致电池/产品的使用寿命急剧下降。
我们已经开始尝试各种方法来改变反馈环路、从而"欺骗" IC 以更快的速率进行切换。 我们发现实现这一点的一种方法是在电阻分压器反馈环路中的其中一个电阻器上引入并联电容器。 我们这样做的问题是、引入此电容器后、TPS63805在所有工作条件下是否会保持稳定。 我们正在寻找 TI 的帮助、以了解该添加电容器带来的影响–例如、可能需要保留一系列可接受的电容值。
最后、我们的目标是将频率提高到可闻范围以上、而不会影响电池寿命。 TI 可以提供建议吗? 也许还有其他方法可以实现这一目标?
以下是我们的原理图摘录、其中显示了 TPS63805周围的电路。
我们正通过在 R8上放置一个并联电容器(10nF)(如下面的原理图摘录中所示)进行实验。 我们不知道的是、我们是否因执行此添加/更改而无意中违反了开关的性能/稳定性。