This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746-Q1:适用的烘烤条件

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265689/tps746-q1-the-applicable-baking-conditions

器件型号:TPS746-Q1

嗨、团队,

温度和湿度卡是否可以用于烘烤后改变颜色如下? 这种材料是否可以在这种情况下烘烤和使用? 适用的烘烤条件是什么?

LDO 稳压 TPS74601PQWDRBRQ1 SON-8 (3*3)//TI

D/C:2110

谢谢

利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lilian、  

    我对此不熟悉、我会联系相应的团队并与您联系。 请在2个工作日内回复。  

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    谢谢,等待你的回复。

    Br

    利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lilian、  

    我没有从包装中听到回来、但我会重新引用它们。 很抱歉耽误你的时间。  

    要清楚起见、您想知道是否可以烘烤卡以及是否可以在烘烤器件后使用这些器件?

    如果您只想知道器件是否受潮:

     左边的卡片被曝光, 右边的卡片被保持干燥。  

    您选择的器件 的 MSL 等级为2-260C-1年、最大厚度为1mm。  

    2级指示器仍为蓝色、因此无需烘烤。  

    这个 MSL 等级和回流焊曲线白皮书说明了相应的级别和回流温度。  

    AN-2029应用报告 显示了如果封装中进水、IC 的烘烤曲线。  

    此致!

    朱利耶特