This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A57:从5.5V 输入生成5V 输出、无需任何额外的输入/偏置电压

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A57, TPS7A57EVM-056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266589/tps7a57-generation-of-5v-out-from-5-5v-input-without-any-additional-input-bias-voltages

器件型号:TPS7A57

您好

请参考下图。

我需要使用5.5V 电源生成5V 电压、但上述电压无法生成相同电压。 结果表明、BIAS 引脚至少需要8V 的输入才能生成相同的输出电压。

如果我通过将其连接到5.5V 电源在电荷泵模式下运行同样的电荷泵、那么上面的电路是生成5V、还是会由于偏置引脚的最小阈值要求而被禁用。

此致

比文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bivin:

    如果您要使用 TPS7A57从5.5V 生成5V 电压、请将 CP_EN 引脚连接至 VIN 并使用内部电荷泵而不是偏置。  BIAS 引脚可保持悬空。  我有 现成的 EVM (TPS7A57EVM-056)、因此我快速确认这可以起作用。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Stephen

    感谢您的回复。

    根据数据表、请参阅以下有关 UVLO 条件的说明。

    在任何情况下、如果 BIAS 引脚悬空、因为 UVLO 基于独立条件、那么上述情况是否会导致问题?

    在上述使用 CP_EN 引脚的情况下,如果偏置电压连接到5.5V 电源电压,是否会出现问题?

    此致

    比文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bivin:

    我在偏置连接到 VIN、GND 并悬空的情况下测试了 EVM。  所有情况下、输出电压均调节至5V。  您将不会遇到任何问题、但是您需要连接 BIAS 引脚。  LDO 将在内部切换到电荷泵、并用其生成运行 LDO 所需的内部偏置轨。  BIAS 引脚将不会使用。

    典型特性曲线中有一些示例、其中 BIAS 通过 CP_EN 的各种连接接地、连接到 Vin 或连接到高于 Vin 的电压。  如果您使用内部电荷泵、只要保持在该引脚的绝对最大额定值范围内、您就可以对 BIAS 引脚执行所需的操作。

    谢谢。

    斯蒂芬