This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560200:TPS560200 EN 引脚

Guru**** 2500875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266937/tps560200-tps560200-en-pin

器件型号:TPS560200

大家好、

此引脚是否 需要超过100uA 的电流来下拉电压以使 EN 引脚并停止 IC 工作?

或者我们应该使用小于100uA 的配置? 规格描述中的+-100uA 写在绝对最大额定值表中、因此我有疑问。

我们的新配置是"目前12VCC 上臂电阻34K,下臂5.1K"。 使用这种方式是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    标记的电流意味着 EN 引脚在运行期间提供的最大电流为100uA。 如果 VEN 小于其下降阈值且 Vin 低于其 UVLO、IC 将停止工作。

    从我这边看、当前 EN 网络可以、它高于最大 EN 上升阈值。 这可使 IC 启动。

    BRS

    资旭