This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:原理图审阅

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266900/ucc28070-schematic-review

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件: TL431

大家好、

我的客户展示了如下的波形。 请帮助检查原理图。 谢谢

PFC 无负载时的波形为 BD+。  

e2e.ti.com/.../3821.PFC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、  

    感谢您关于 UCC28070控制器的问题。  

    上面的屏幕截图有两个波形。  我假设 Ch2 (红色)是 BD+、Ch1 (黄色)是 VINAC (开关噪声叠加在信号上)。   

    由于测试条件为空载、因此不存在连续开关。  相反,可能有分散的随机脉冲切换她和有,不一定都在输出 GDA 和 GDB 上。  这是正常行为、因为 VAO 电压降至开关的1V 阈值附近。   

    由于开关是随机的、π 型滤波器电容器 FC1和 FC3会峰值电荷至输入交流线路的峰值。  当没有开关时、没有 电感器电流来拉低这些电容器上的电压、因此电压看起来保持平坦。  当 VAO 上升到1V 以上且发生开关时、会有一些电流从 FC1和 FC3中拉出、因此其电压随交流线路波形下降。  如果开关停止、电压将保持在开关停止时的水平。  如果恢复开关、电容电压将进一步下降至过零、否则、它将在下一个1/2周期遵循交流包络。   

    所以波形看起来有点"难看"、但在空载时这是正常的。  添加一点负载、这样就会立即清理干净、因为 VAO 充分高于1V 、以保持连续开关。  

    对于原理图审阅、我发现的主要问题 是:
    1. 我找不到功率级的 PGND 和控制器的 GND 之间的连接。  
     电流检测变压器 TR1和 TR2的返回路径(通过 RT1和 RT2)应到达 IC 处的 GND、而不是 PGND。   将这些返回路由为与 CSx 的信号对。
    3. 电流检测二极管 D6和 D*不应是肖特基二极管。  结电容太大。  请将其更改为 P-N 类型、如 D5、D7。  
    4、 我认为 Q1-Q4的栅极驱动网络比需要的要复杂一些。  
    5. IMO 引脚上的 R49值有两个"K"。  我相信该值不应该为10Meg。   
     C7和 C8的值可以高10~20倍。  我建议 VSENSE 和 VINAC 上的滤波器的时间常数为50~100us。  
    7. 我看到 L1和 L2是在交流线路上单独熔合的输入。  我认为一次只连接一个输入、而不是同时连接两个输入。   
    8. 浪涌继电器处的 TL431 (U6)只能将其阴极电压驱动至2V,而不能驱动至0V,因此 FET Q9可能无法完全关闭。  请检查此操作。  另外、考虑大幅增加 C29的值以提高抗噪性能。  

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:

    感谢你的帮助。 因此、如果空载时、每个生产电路板上的 BD+波形都会不同?

    如果我使用 BD+信号来反激控制器作为 一个欠压信号。  

    由于每个电路板的空载信号不同、因此欠压保护功能将异常。 你有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、  

    通过上面的红色波形可以看到、无论使用哪一个生产板、BD+信号每个周期都不同。  

    如果反激式控制器通过感应峰值 BD+电压检测到欠压、那么您仍然可以在空载条件下使用此信号、因为 BD+从不会超过输入线路的峰值。  大多数欠压检测器在激活欠压响应前有一个时间延迟(如60~100 μ s)。  BD+信号可能会多增加10~20ms 的延迟、因为您必须等到某种 PFC 开关将 BD+电压下拉至较低水平来检测可能的欠压。  
    如果可以接受、则无需更改设计。  您可以先在轻负载下进行测试、然后在空载下进行测试、以此验证功能。  

    如果以其他方式检测到欠压、则可能的最佳解决方案是添加两个新二极管(例如1N4006或等效二极管)、一个阳极连接到 L、一个阳极连接到 N、 两个阴极共同提供了一个单独的"BD++"信号、而在二极管之后没有任何用于保持电荷的电容。  需要在 BD++上具有一些下拉电阻。  例如、这些可以是原理图中的 D14和 D15。   

    此致、
    乌尔里希