This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P:UVLO 详细信息

Guru**** 2533050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264393/tlv733p-uvlo-details

器件型号:TLV733P

大家好、

您能否告知我  数据表中未指定 UVLO 规格的最大/最小值?

1. VIN 上升最小值

2.输入电压下降最小值

3. VIN 下降最大值

此致、

伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh:

    我将对其进行研究、如果我们对其进行了特征描述或采集了任何数据、我会告诉您。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen-San:

    我的客户要求我们在8/31 COB 之前解决此问题。

    感谢您的支持。

    此致、

    伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh-san:

    根据我们的工作台数据测量结果:

    VIN 上升最小值= 1.287V  

    VIN 下降最小值= 1.242V

    VIN 下降最大值= 1.28V

    此致!

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric San、

    您能告诉我您测试了多少个器件和批次吗?

    另外、您的结果只是基准数据、因此没有进行表征、我们无法保证、对吗?

    此致、

    伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh-san:

    基准特性数据是典型数据、通常在30个器件上进行测量。  

    是的、您是正确的、我们不能保证使用典型的基准数据。  通常、如果在生产环境中进行了测试、我们只会将最小值/最大值放在数据表中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle San:

    谢谢你这么多的答复。

    客户希望在统计方面更准确、您能否分享从多个晶圆中拾取的5 - 10个批次的 UVLO VIN 上升/下降过程数据?
    我的客户希望从数据中估算最小/最大值。

    此致、

    伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh-san:

    我将查看我们的量产数据并在明天回复您。

    此致!

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh-san:

    我查看了 Probe (125C)的生产数据、这里是来自10个晶圆的160多万个单元的结果。 每个晶圆都来自不同的晶圆批次:

    UVLO 上升:  

    平均值:1.31537 V

    Σ:0.00820364V

    最大值:1.35327V

    最小值:1.27286V

    UVLO 下降:

    平均值:1.25684 V

    西格玛:0.00689582 V

    最大值:1.29221V

    最小值:1.21281V

    此致!

    埃里克