This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2611EVAL:输出电流问题高于8 mA

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2775, LM2611, LM2611EVAL, LM2776

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266730/lm2611eval-output-current-issue-above-8-ma

器件型号:LM2611EVAL
主题中讨论的其他器件:LM2611LM2776、LM2775

尊敬的:

 我购买了 LM2611器件的 EV。 我测试了性能:VIN = 5V

    -没有负载(Iout = 0 mA ),转换器可以操作

    -如果输出电流在8 mA 以上,则评估板无法正常工作。 不会得到正确的值。 由于振荡、我们遇到了问题。 此电路板由一个理想电阻器加载。

不了解此问题的根源。 请,您能帮我们吗?

提前感谢您。

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ludovic:

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    请确保您的实验室电源没有达到电流限制。 请注意、必要的峰值电流可能远高于平均电流。

    有时、不同实验室电源、直流/直流转换器和电子负载的组合会出现问题。
    从内部讲、它们基本上都是开关模式转换器、某些组合显示出奇怪的效果。

    因此、请尝试使用不同的实验室电源和负载。

    此致、
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将电流限制提高到100 mA 的值比30 mA 所需值大得多。 不会产生效果。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ludovic:

    LM2611EVAL 可以处理-5V/EVAL 300mA、因此请检查您的设置。

    发生问题时、您是否检查过输入电压? 是否使用电阻器作为负载?

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

      是的、我选择了电阻器值。 正确。 此外、电源能够处理此类电流。 然而、为了保护 EVAL、我们会限制80 mA 处的电流。

    此致

    Ludovic Bacque

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一个电阻器、我们使用您的 EVAL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ludovic:

    是否具有输入电压的波形?

    您可以将电流限制为1A。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们使用更高的电流限制进行了测试。 它会正常运行。 我们对极高的初始电流感到非常惊讶!

     您是否有一个线路建议我们将+30V 输入电压转换为连接至 LM2611的+5V 电压。

     事实上、我们的输入电压等于+ 30V、我们需要等于+5V 和- 5V 的电压。您有什么建议吗?  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ludovic:

    您 需要一个+30V 至+5V 的降压转换器。 您可以针对建议的降压器件启动新主题。

    对于+5V 至-5V、您可以考虑使用电荷泵、如 LM2775或 LM2776。

    此致、

    冯志