请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM7481 大家好! 我正在尝试使用 LM74810MDRRR 设计一个 Oring 电路。 我的输入电压为28V、我想从 LM7481的输出供电、这是一个直流/直流转换器、满载约为10A。
尽管我使用了数据表中推荐的设计、但 LM7481的 MOSFET 栅极信号不符合我的预期。 您能帮助我了解一下为什么我无法获得与数据表相同的结果吗?
另外、我还要添加我使用过的示例电路和产品的链接。
https://www.ti.com/product/LM7481/part-details/LM74810MDRRR
提前感谢大家。