This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:bq40z50内部温度传感器电阻容差精度

Guru**** 2563250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267541/bq40z50-r2-bq40z50-internal-temperature-sensor-resistance-tolerance-accuracy

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

大家好、

在另一个论坛主题中、它提到 bq40z50内部温度传感器具有+-3°C 的精度

客户希望进一步检查内部温度传感器是否也是 NTC 和10k、25°C

在这种情况下、1%的电阻容差是否与外部 NTC 参数类似?

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    是的、根据我的经验、内部温度传感器通常具有与外部 NTC 类似的误差。

    此致、

    怀亚特·凯勒