This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS748A:TPS748A 与 TPS74801之间的差异

Guru**** 2391395 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS748A, TPS74801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266401/tps748a-difference-between-tps748a-and-tps74801

器件型号:TPS748A
主题中讨论的其他器件: TPS74801

大家好、

我正在考虑将 TPS74801DRCR 更换为 TPS74801AWDRCR。

我认为没有大的差异,它可以轻松地改变,而不改变电路周围的这个设备。

但如果你有任何令人关注的点,请告诉我。

此致、

Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Toshi、  

    您是对的。 除了噪声和输出精度等一些性能规格外、TPS748A 和 TPS74801没有明显差异。  

    引脚分配是相同的、因此无需更改您的电路。  

    希望这对您有所帮助!

    谢谢。

    -吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您的回复。

    我还有一个问题。

    TPS74801数据表的表8-1提供了 TPS74801的 R1和 R2建议值、但未提供 TPS748A 的建议值。

    我是否可以看到 TPS74801的值与 TPS748A 的值相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Toshi、  

    是的、这些电阻器值也可用于 TPS748A。  

    谢谢。

    -吉米