主题中讨论的其他器件:TLV1805、 LM74500-Q1、
尊敬的 E2E 小组:
我们目前正在设计电机驱动器板的输入功率级、该驱动器板可通过电机驱动和再生驱动两种模式运行。 在再生驱动模式下、有效地耗散多余的能量以保护输入级免受过度电压上升的影响至关重要。 鉴于输入总线电压可以在12V 至48V 之间变化、我们面临无法使用固定电压阈值来触发制动斩波器的挑战。
我们提出的解决方案包括利用 LM74700来提供反向电流保护、利用电荷泵输出、以及使用 TLV1805等比较器、以便在功率级电压超过输入电压(例如1V)时激活制动电阻、如随附的概念原理图所示。
我们非常感谢您对该方法是否是最佳或是否存在一种更简单的方法来实现我们预期目标的专家意见。 您的见解对于指导我们的设计过程将是非常宝贵的。
感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。
此致、
本