This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:关于通过按钮启动。

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266598/tps65910-about-start-up-with-push-button

器件型号:TPS65910

大家好、

我们的客户希望在施加输入电压后、通过连接的 PWRON 引脚上的按钮启动该器件。

在下面的 E2E 问题中、有人说 施加输入电压足以启动 PMIC。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/219007/am3352-and-power-on?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps65910a%2525252525252520button#

我们可以通过按钮寄存器设置或其他方式来设置该器件吗?

此致、

teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Teritama、

    今天我会浏览相关文档、并通过 EOB 向您介绍最新情况。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要使用 PWRON 引脚和一个按钮来启动 PMIC、请执行以下操作:

    1. 将 INT_MSK_REG 寄存器中的 VMBCH_IT_MSK 位设置为1、以便在施加输入电压时 PMIC 不会打开。 (这可以在 EEPROM 设置中完成)
    2. 至少为 tdbPWRONF 的按钮
    3. 让处理器在 tdONPWHOLD 消失之前发送 PWRHOLD 高电平信号。

    要查看时序图、请查看 数据表中的图5-4。 此外、数据表的第6.3节详细介绍了控制此行为的状态机。 TPS65910 EVM 用户指南 显示了如何为原理图中的按钮接线。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conner、

    感谢您的回答。

    我了解如何设置。

    此致、

    teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。 我要将该主题标记为已结束。

    此致、

    C·吉莱特