This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:两个 AGND 引脚之间的差异

Guru**** 2385290 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266939/lmz31710-difference-between-the-two-agnd-pins

器件型号:LMZ31710

在使用测试仪检查 AGND 和 PGND 之间的连接时、它发现2引脚 AGND 开路、23引脚 AGND 短接。

在其他 E2E 主题中、应在内部连接 AGND 和 PGND、但您能告诉我为何2引脚开路吗?

2引脚和23引脚的结构是否不同?

其他信息

-它检查了所有5个位置的 PGND 引脚,但结果是相同的。

-通过模拟和数字测试仪测量。

-它测量了两个 LMZ31710并得到了相同的结果。

顺便说一下、这些 LMZ31710不是市场上的采购、而是通过官方路线购买。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    引脚2和引脚3为针对内部模拟控制电路的零伏基准。 这些引脚在器件内部未连接在一起、必须使用 PCB 的 AGND 平面相互连接。

    请让我指出另一个提到 AGND 在内部连接在一起的 e2e  

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tahar

    感谢您的回复。

    请参阅下面的另一个 E2E 主题;

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/310235/lmz31710-agnd-pgnd-connection

    内部连接为 AGND 和 PGND。

    我的问题是为什么2引脚 AGND 和 PGND 不是内部连接。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    佐吉山市

    不确定引脚2和引脚23为何未连接-它可能与内部器件布局有关。 请  使用 PCB 上的 AGND 平面将它们连接到电路板上。

    谢谢。

    阿莫德