请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27714 UCC27714的 VSS 和 COM 是否为同一 GND? 客户需要两个独立的半桥驱动器、他们希望在低侧 GND 和输入 GND 之间使用不同的 GND。
它们不使用隔离式驱动器、因为隔离式驱动器的成本更高。 这是否可以通过 半桥驱动器来实现?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Kevin:
感谢您提出有关 UCC27714的问题。
VSS 是逻辑接地、根据第6.3节"建议运行条件"、该条件下的所有电压都以 COM 为基准、最小 VSS 为-6V、最大值为5V。 数据表第1页的简化版原理图通过一根导线将 VSS 和 COM 连接在一起、如下所示。 所以、它们不是直接在内部连接的。

因此、如果您尝试单独使用它们、两个引脚之间可能存在几伏的差值。
如果您有任何进一步的问题、请告诉我。
谢谢!
威廉·摩尔