This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:保护电机

Guru**** 2515820 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265034/lm5069-protect-the-motor

器件型号:LM5069

您好,先生

我想为电机设计一个电源保护器、以便使用 LM5069执行功能

我担心 LM5069的额定值、当电机 制动、直流母线升高时、LM5069可以正常工作吗?

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    感谢您联系我们。 请分享您在正常操作和断开过程中的电压和电流要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VBUS = 48V,输入 Imax = 30A

    或者,你有任何建议?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    可以使用 LM5069。 请使用设计计算器开始设计。  

    www.ti.com/.../LM5069QUICK-CALC

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"。