This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3401:使用 LM3401进行设计

Guru**** 2625265 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3401, TPS922055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265450/lm3401-designing-with-lm3401

器件型号:LM3401
主题中讨论的其他器件: TPS922055

团队、您好!
我们计划将 LED 驱动器 LM3401用于其中一个应用。
LM3401的数据表和用户指南似乎很简单、因此我们可以简化电路设计。
但是、您能否在方框图中向我们解释一下下面二极管的使用情况?


此外、我还看到  Diodes Incorporated 提供的一些采用 高侧电流检测的器件、如 AL8861Y。
有人能分享使用低侧电流感应的优势吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    1. 对于您在图中圈出的二极管、我的理解是该二极管可能具有以下功能:
      1. 实现 ESD 保护
      2. 以避免任何会减慢 PMOS 导通速度的负电压 VSG (PMOS 的源极-栅极电压)
    2. 有关低侧电流检测和高侧电流检测之间的比较、请参考以下几点:
      1. 高侧电流感应:通常更昂贵、但用途更广泛
      2. 低侧电流感应:通常更便宜、通用性更低
    3. 我建议您改用新一代 LM3401、即 TPS922055。 如果您有兴趣、我们可以讨论更多内容。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!
    感谢您的答复。
    您能说明一下磁滞降压转换器和普通降压转换器之间的区别吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    我目前不在办公室。 我会在下周一回来办公室的时候给你回复。 感谢您的理解。

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    滞环控制以及电压模式控制和电流模式控制只是降压转换器/控制器的不同控制方法。 滞环控制可以为您带来一些优缺点。 你可以在互联网上找到很多关于这方面的材料:)

    此致、

    周老师