请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61071 尊敬的:
请问 TI 是否有一个只用一个升压芯片就可以实现正输出和负输出的解决方案?
例如、在通过升压芯片获得4.2V 输入和5V 输出的情况下、在5V 之后添加一些电容隔离或其他分立式组件能否获得负5V?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的:
请问 TI 是否有一个只用一个升压芯片就可以实现正输出和负输出的解决方案?
例如、在通过升压芯片获得4.2V 输入和5V 输出的情况下、在5V 之后添加一些电容隔离或其他分立式组件能否获得负5V?
您好、Anna、
我们的解决方案是使用升压开关构建电荷泵电路。 该电路如下图所示。
该电路的工作原理如下:
在 Toff 期间、SW 引脚上的高电压将通过 RCHG 和 D2为飞跨电容 CCHG 充电。 同时、Cout2为负载供电。
在 Ton 期间、 CCHG 通过 RCHG 和 D3对 COUT2负充电。
有关 此设计的更多详细信息、您可以查看下面的应用手册:
此致、
特拉维斯