This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141:WEBENCH 电源设计器中的仿真失败

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25141, LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263228/lm25141-simulation-failed-in-webench-power-designer

器件型号:LM25141
主题中讨论的其他器件: LM5141

大家好、我目前正在设计采用 LM25141的降压转换器。  我曾尝试使用 WEBENCH Power Designer 工具参考原理图设计和组件选择。 当我尝试运行仿真 Startup、Load Transient、Input Transient 和 Steady State 时、仿真不知何故失败。

我已经尝试使用自动填充的输入再次对其进行仿真、但仍然无法进行仿真。 我想问,这问题有没有解决办法? 非常感谢。

技术规格


输入电压:3.8V 至10V

输出电压:1.5V

输出电流:10A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhi:

    似乎确实存在问题。  请允许我将您的疑虑转给要解决的团队、之后您可以重试、感谢您的耐心等待。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。 感谢您的帮助! 希望稍后有一些好消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhi:  

    我今天发送了一封单独的电子邮件、希望今天有人会对此进行研究、谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、David。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍 在等待 WEBENCH 团队提供帮助、很抱歉耽误你的时间。  将再发送一封电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David / Zhi:

    我们已修复 LM5141/LM25141的仿真问题。 目前, 修补程序在内部服务器上可用,我们正在等待即将到来的发布周期。 TI.com 将在下周中提供修复。 一旦修复程序可用、我们将通知您。

    谢谢。此致、

    普拉芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Praveen/David。 我感谢大家花时间和精力解决这一问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     该器件的更新 WEBENCH 模型现已在 TI.com 上推出。 我们现在能够在 WEBENCH 上运行仿真。

    此致

    沙海恩·S·M