This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892:铅涂层/焊球材料

Guru**** 2535880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265929/tps552892-lead-finish-ball-material

器件型号:TPS552892

TPS552892RYQR 的铅涂层材料是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kota:

    感谢您的联系、我会检查一下、并在下周一会给您回复。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kota:

    资料是 Sn、如果有任何问题、请告诉我。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    感谢您的答复。
    客户已询问以下问题以注册其产品。 您能提供更多详细信息吗?

    1.用 Ni 接地或不接地。 :是/否

    2.最外层镀层厚度: 10 μm 或大于/小于10 μm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kota:

    我仍在与内部团队核实、当我收到反馈时会告知您。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kota:

    请查看我的评论如下。

    1.用 Ni 接地或不接地。 :否。

    2.最外层镀层厚度:超过10 μm。

    BRS、

    布莱斯