This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:TPS25947 62368条件

Guru**** 2526760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265711/tps25947-tps25947-62368-conditions

器件型号:TPS25947

您好!

我们需要有关 TPS25947的62368认证的信息。 数据表以及62368证书中的"其他额定值"部分未指定最大 和最大 电源(例如250VA)以及任何其他条件下电子保险丝可用作"G.9、IC 限流器"。 此信息在测试报告中提供、与数据表中的额定值无关。 在62368认证具有此类电子保险丝的产品期间、测试实验室会查看 IC 的测试报告。 据我所知,这份报告是交给测试实验室评估这些资料的。 如果我们的设计不满足其中一个未知条件、则该设计将无法通过认证。
您能向我们提供 NDA 下的测试报告相关部分吗、或者您旁边的人能看一下该报告并告诉我们测试条件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JK:

    报告可在保密协议下共享。 请联系当地销售团队以获取 NDA。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    这听起来很不错。 您是否具有当地销售团队(欧洲)的联系信息? 我在网站上找不到电话号码/电子邮件地址、一般电话支持也无法帮我。

    此致
    JK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JK:

    请在 https://support.ti.com/csm 中提出疑问。他们可以帮助处理此类查询。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JK:

    请共享您的邮件 ID 以共享文件。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、

    如何共享我的电子邮件地址而不在该主题中披露它?

    此致
    JK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JK:

    我正在向您发送朋友请求。 我们通过 e2e 消息进行聊天。

    此致

    G·库纳尔