This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:在半自动模式下、在双特征4线对 PD 上禁用并随后启用 PoE 时、电源仅在4线对中的2对中提供。

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256464/tps23881-in-semi-auto-mode-on-disabling-and-then-enabling-poe-on-a-dual-signature-4-pair-pd-the-power-is-only-coming-in-2-of-the-4-pairs

器件型号:TPS23881

您好!
在半自动模式下、在双特征4线对 PD 上禁用然后启用 PoE 时、电源仅在4线对中的2个线对中提供。

(TejNos-EN)#显示 poe 端口 ALL

管理  操作  功率     电源
     已分配 IntF 模式状态消耗
(瓦特)(瓦特)
--------    ----------------   ----------------   ----------------    ----------------
0/1   PoE   向上    62.6       30.0
0/2   PoE   向上     62.4       30.0
将 PSE 的2个端口连接到双特征4线对 PD、PSE 拥有可支持 UPoE (60W)的卡、能够看到消耗功率为~62。

此处分配的功率为30。 我们展示了根据读取通道 n 发现寄存器(0c、0d、0e、0f)分配的功率。显示的是0x44。
已分配的功率值看起来错误。
现在、在前2个端口上禁用和启用 poe 后、我们将获得:

(TejNOS-EN)(接口0/1-0/2)#do show poe port all

管理  操作   功率
国际航空        分配的模式状态消耗
(瓦特)(瓦特)
--------    ----------------     ---------------- ---------------- ----------------
0/1    PoE      向上   62.1       30.0
0/2    PoE      向上   31.3       30.0
其中一个端口不是作为62.4来,尝试了多次。

启动期间的寄存器设置:

0x26 --写入0xe4
0x29 --写入0xdd
0x40 --写入0xff
0x50 --写入0xf0
0x55 --写入0x00
0x17 --写入0x84
0x01 --写入0x01
0x12 --写入0xAA


启用 poe 时,我们使用 (0x3300 << port)设置0x14寄存器,其中 port 可以是0或2。同样,要禁用 ~(0x3300 << port )。
此外、在启用情况下、使用(0x300 <<端口)设置 PWON 寄存器0x19、在禁用情况下、PORT 可以是0或2。

如果寄存器设置有任何问题、请提供指南、并提供解决此问题的正确方法。
注意:有2个问题:
1.将类设为4表示最大分配功率为30W ,应为60W。
在 poe 启用/禁用时、其他2对4线对 PD 没有供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayush Raj:

    我很乐意对此进行深入探讨。  

    我有几个评论:

    -寄存器0x40会在端口关闭时返回其默认设置,因此下次打开端口时,它将不会与寄存器0x40中的值相同。  

    端口关闭时,PCUT 也会设置为默认值。  

    -对于4P 双特征设置,奇数通道将优先于偶数通道,所以偶数通道将 根据   分配的总功率和奇数通道分类之间的差异供电。  

    - 对于只有一个通道受电的4线对双特征设备, 设置未受电通道的 PWON 位将根据   发出新 PWON 命令时另一个通道分配的分类和0x29h 中的功率分配设置、尝试开启未受电通道、如果端口功率分配设置为     更改了端口断电后的功率损耗、这可能就是通道2加电至30W 的原因。 请再次尝试测试、这次不是同时启用通道1和2、而是尝试     仅启用通道1、然后启用通道2、查看它们是否均功率高达60W。 然后重试、但先启用通道2、然后启用通道1。 最后、在每10毫秒之间、       启用/禁用尝试从寄存器读取、以确保端口禁用时寄存器值不会更改。  

    -确保在发送 PWON 命令之前设置0x29。 PWON 命令之后对0x29的任何更改都可以忽略。  

    我有几个澄清性的问题:

    PD 的类别是什么?

    -是否正在加载 SRAM ,如果是,哪个版本?

    -如何分离 PD 的输出? PD 有一个输出并插入到两个2P PSE 端口中、对吗?

    -用于捕捉您分享的结果的是什么? 它是来自 GUI、还是探测 I2C 线路?

    此致、

    纳特·因克斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nate Inkster:

    要回答您的澄清问题:

    1. PD 的类别是4,我们实际上是 在实验室用 PoE 测试仪配置类别和功率。

    是的、SRAM 已加载最新版本07。

    PD 具有一个输出并插入到一个4P PSE 端口。

    4.I 从 CLI 捕获结果,我加载软件并获得结果。


    正如我在前面的 msg 中提到的、我将在启动期间设置以下寄存器集:

    0x26 --写入0xe4
    0x29 --写入0xdd
    0x40 --写入0xff
    0x50 --写入0xf0
    0x55 --写入0x00
    0x17 --写入0x84
    0x01 --写入0xff
    0x12 --写入0xAA

    在 PoE 启用/禁用期间不会写入0x29 (功率分配寄存器)、我们只是做 PWON (0x19)和检测/分类设置以及作为启用/禁用的一部分重置。

    我遵照您的建议,即逐个启用通道一,先启用通道一,然后启用通道二,然后反向(通道2接着通道1),结果如下:

    1.有时它会为端口提供60W 功率、有时不会(有时启用和禁用通道是徒劳的、通道1提供30W 功率、启用/禁用其他通道没有影响)

    2.当它有时给一个端口提供60W 功率时,当我试图打开其他2个通道来控制同一个从设备中的其他端口(例如端口1和端口2由同一从设备控制,您打开了通道1和2来控制端口1现在尝试启用通道3和4来控制端口 2)、它禁用第一个端口的一个通道(即通道1或2)并启用其他通道控制端口2、使每个端口具有30W、理想情况下每个端口的功率为60W。

    因此、简言之、逐个启用/禁用通道也不会给我们带来所需/预期的结果。

    u 在启用/禁用期间询问了寄存器更改、0x14 (检测/分类寄存器)正在随启用/禁用而更改(请参阅我的上一消息以查看所用逻辑)。

    有关在启动期间进行寄存器设置、请建议我们需要做的任何其他事情。 4线对双特征 PD 的设置是否不同?或者除了这些设置之外、需要更多的寄存器设置?




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayush Raj:

    感谢您对我的问题的答复。  

    我将尝试在我结束时进行一些测试、并在一周结束时向您回复最新情况。

    与此同时、我有一个问题。 连接 PD 后、寄存器0x29中的值是发生了变化、还是保持在0xDD?

    此致、

    纳特·因克斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nate Inskter、


    否、0x29寄存器的值始终为 DD、与从 PD 连接/移除或从 CLI 启用/禁用 poe 无关。 在启动期间设置后、它是恒定的。

    此致
    Ayush Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ayush Raj、

    好的、谢谢 Ayush。

    此致、

    纳特·因克斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayush Raj:

    对于连接到 PSE 上的单个4线对端口的单个4级双特征 PD、每个通道将充当4级、因此请求并被分配给4级(30W)的每个通道都是正确的。 PSE 可以为4D 类 PD 提供并且仍保持兼容性的总功率为60W。 我有几个问题:

    1. 您尝试从 PSE 消耗的总功率是多少? 每个通道上的总功率是120W、还是60W?

    2.你是怎么画权力的? 您提到使用 POE 测试仪。 指示它消耗的电流是多少?

    3.您的系统是否打算让每个通道提供60W 的功率、从而通过单个4线对 PSE 端口产生120W 的总功耗?

    此致、

    纳特·因克斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nate Inkster


    回答您的问题:

    1.不、我尝试从 PSE 总共汲取60W 的功率、每个通道上的功率为30W。

    2.是的,我使用 PoE 测试仪,在测试仪中我可以直接设置我想从 PSE 取的功率,我设置60W(每通道30W )。

    3.否,正如我在前两次回复中所说,我们要求的是每个端口60瓦,这里2个通道控制一个端口,所以我们想要消耗30瓦/通道,当我们设置60瓦(每通道30瓦),它在 CLI 中反映出端口消耗60瓦(这是用电流和电压 lsb 和 msb 寄存器计算) 但是、当我禁用并启用通道时、我将仅从一个通道获得电源。


    我再次迭代并认为我需要在启动期间设置一些寄存器、以使其正常工作(禁用和启用两个通道后每次60W、不会出现任何不一致)、但以下几点除外:

    0x26 --写入0xe4
    0x29 --写入0xdd
    0x40 --写入0xff
    0x50 --写入0xf0
    0x55 --写入0x00
    0x17 --写入0x84
    0x01 --写入0xff
    0x12 --写入0xAA

    还是有其他的错误,我正在做,你可以再次回顾我以前的答复,我已经给出了完整的寄存器设置作为启动的一部分,以及禁用/启用通道,我们不会面临这个问题,其中每个端口是由1通道控制的 Poem 卡,为什么我们是 UPoEM 出现问题、其中2个通道控制一个端口。 请记住、只要在 PoE 测试仪上设置60W、我们就能获得60W 的端口功率、当我们禁用/启用两个通道时就会出现问题。

    此致
    Ayush Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayush:

    我将为 Nate 接管这个主题、并将能够在这里为您提供帮助。  

    我看到您在半自动模式下运行、并试图在两个 PD 连接到单个端口的情况下执行双特征应用。 每个均为30W。 从最初的帖子来看、您似乎在端口上消耗了超过60W 的总功率、因此其中一个通道关闭。 您是否可以尝试将4-P Pcut 值(寄存器2Ah-2Bh)调得更高、以确保不会触发 Pcut 故障。

    检测和分类完成后、结果是什么(读取寄存器1Ch 以确保连接检查结果返回双重特征、寄存器4Ch-4Fh 将在每个分类通道上返回结果、确保发送 PWON 命令时没有发生故障)。

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:
    不,我把一个双特征 PD 连接到一个 PSE 端口,有2个通道控制 PSE 端口,从每个通道我们试图消耗30W(共60W )。我们测试用的 PD 实际上是由 REACH 技术制造的 REACH PoE 测试仪。 我们可以在此处设置每个通道所需的功率。

    要回答您有关 Pcut 故障的查询、问题不仅在于我们设置了每通道30W (总计60)、甚至还在于设置了每通道2W (总计4W)或其他情况。 因此、我们可以排除 Pcut 故障。

    检测分类后、1Ch 寄存器显示0x0a、表示有双特征。 寄存器4C-4F 在工作状态下(当我们获得全功率时)返回0x44、但在非工作状态下(半功率情况)、我们得到4c-4d 或4e-4F 中的一个为0x00。

    此外、PWON 命令没有故障、它已经过测试。

    希望您能尽快答复!!


    谢谢、此致

    Ayush Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayush:

    我将在结束时重复这一点、似乎存在与双特征通电相关的问题。 我会尽快在这里提供反馈。  

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:


    没有听到任何来自 u 的声音,你能从你身边复制问题吗?,我的测试在自动模式,我每次都从两个通道获得电源(禁用/启用通道后),但在半自动模式,问题是存在的(有时没有从一个通道获得电源)。 请让我知道您的发现、以便我们可以尽快结束该问题。

    此致
    Ayush Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayush:

    我无法在我这边重复这一点。 在半自动模式下发送 Pwon 命令后、我能够看到两个通道都成功开启。

    您能否提供器件的寄存器转储、以查看 PSE 是否在半自动模式下正确识别双特征?

    此致、

    布兰登