This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335-2A:为什么取消了 TPS54335-2A 的 Webench?

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54335-2A, TPS54335A, TPS54336A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265443/tps54335-2a-why-was-webench-for-tps54335-2a-eliminated

器件型号:TPS54335-2A
主题中讨论的其他器件: TPS54335ATPS54336A

大家好!

我的一个客户即将使用 TPS54335-2A 开始设计其电源部分。

目前、他们有以下问题。
您可以给我答复吗?

问题1:
几年前、他们设计了使用 TPS54335-2A 的电源部分。
此时、开发人员可以在 Webench 设计器主页中选择器件型号窗口。
但此时可以列出器件型号、但 Webench 未显示错误消息。
"Hmm 我们找到了 TPS54335-2A、但此工具不支持它"。
为什么取消了 TPS54335-2A 的 Webench?

问题2.
他们希望 使用 Webench 在其参数条件下检查 TPS54335-2A 相位裕度。
TPS54335 Webench 是否可用于检查 PS54335-2A 相位裕度?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kazuya:

    1.对不起,我不知道历史。 但是是的、当前的 webench 不支持 TPS54335-2A 模型。

    2.可以使用 TPS54335A webench 模型进行计算。 我找到了一个类似的帖子: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578512/tps54335-2a-is-it-possible-to-use-tps54335a-webench-similator-for-tps54335-2a?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS54335-2A%25252525252525252520TPS54335A# 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:

    非常感谢您的答复。

    客户在以下条件下运行 TPS54335A Webench。
    VinMin=22.8V、VinMax=25.2V、Vout=20.8V、Io=2A。
    因此、"无法创建设计!" 中的状态。
    该错误消息是否是由于 TPS54335A 最大限制而出现的?
    我在器件数据表中发现最短关断时间为0%。
    我认为 TPS54335A 可以100%打开输出开关。

    您能否 告诉 我为什么 Webench 无法根据其条件创建任何原理图?

    再次感谢大家、此致、
    和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya:

    我将进行基准测试来验证、然后提供反馈。 请期待我在下周早些时候回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miranda、

    非常感谢您的答复。

    我在上一封邮件中更正了如下拼写错误。

    "该错误消息是否是由于 TPS54335A 最大限制而出现的?"

    ->  

    "这个错误消息是否是由于 TPS54335A 最大占空比限制而出现的?"

    我期待在下周收到您的回复。

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我会尽快检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kazuya:

    下面是 TPS54335A EVM 测试波形。 该器件可满足您的高占空比要求。

    工作台:TPS54336A EVM 板、仅将 R7更改为148k Ω(设置为20.82Vout)

    1. 22.8Vin-2A

    (黄色:VIN;蓝色:Vout;粉色:SW)

    2. 25.2V 输入-2A

    3.只要 BOOT-SW 电压大于 UVLO 阈值、器件就可以支持100%占空比。

    以下是20.8Vin-2A 波形、器件偶尔会触发 BOOT_UV (打开低侧 FET)来为引导电容器充电。

    (绿色通道是 BOOT、 与 粉色通道 SW 重叠、您可以看到 BOOT-SW 电压仅为2.3V、其中触发了 BOOT_UV)