您好!
我在100W USBPD 应用中使用 TPS55288。 TPS55288电路在重负载(约为20V 5A 或左右)下时、会发出非常明显的咔嗒声。 当负载消失(20V 0A)时、不再有咔嗒声。 这会在降压和升压模式下发生、但我目前正在升压模式下进行测试(输入电压为11-12V)。 我阅读了 SLUA821、它提供了大量信息、但无法帮助我确定噪声的根本原因。 我认为它来自 TPS55288内部的开关电路。
这是编辑前的原始原理图:

我已将电感器替换为具有不同磁芯材料的类似电感器、不再相信任何噪声来自电感器。 此外、我移除了所有输入和输出陶瓷电容器(C27 - C30、C35、C36)、但噪声仍然存在。 我还删除了 C92、C93和 C94、但明显没有噪声差异。
我还可以考虑更换什么器件、或者我可以更改 FW 中的哪些器件、以使该噪声降低可闻噪声?
谢谢。
Rob