This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R070:GaN 同步降压转换器模型+用于 BBSW 和 PAD 的引脚连接

Guru**** 2380940 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410R070, PSPICE-FOR-TI, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267266/lmg3410r070-gan-synchronous-buck-converter-models-pin-connections-for-bbsw-and-pad

器件型号:LMG3410R070
主题中讨论的其他器件: PSPICE-FOR-TITINA-TI

您好!

我想使用两个 LMG3410R070 GaN FET 对同步降压转换器进行仿真。 请回答以下问题:

1) 1)我已从 LMG3410产品页面下载 LMG3410降压转换器仿真文件(TINA_TI SNOM608B.TSC)。 此文件包含加密电路模型、需要运行 TINA_TI 15.7或更高版本。 我只能从 TI 网站上找到可下载的 TINA-TI 版本9.3.200.277 SF-TI。 请告诉我在哪里可以找到 TINA-TI 15.7或更高版本的免费下载。 如果 TINA-TI 已停产、则必须改用 PSpice 或 PSpice-for-TI。

2) LMG3410R070数据表(第19页)说"LMG3410的内部降压/升压转换器需要一个22uH 电感器连接到 BBSW 引脚、以帮助产生 VNEG、从而确保 GaN FET 正常关断"。 该22uH 电感显示在 LMG3410数据表(随附)的图14示例半桥电路中。 但是、TINA-TI 降压转换器仿真原理图 SNOM608B.TSC (随附)显示了未将22uH 电感器连接到 BBSW 引脚的 LMG3410。 相反、BBSW 引脚直接连接到每个 LMG3410 FET 的源极引脚。 请确认在使用 LMG3410时、尤其是在同步降压转换器中、是否始终需要22uH 电感器。  TINA-TI 降压电路原理图是否错误?

3) 3)在 LMG3410数据表(连接)图14中的示例半桥电路中、高侧 GaN FET 的焊盘、引脚33连接到源极引脚、但 TINA_TI SNOM608B.TSC 原理图(连接)显示了连接到系统接地的高侧 GaN FET 的焊盘。 是否最好将高侧散热焊盘连接到源焊盘?

谢谢。

斯图尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:

    是的、请在此仿真中使用 PSpice。

    2.需要电感器,降压/升压转换器可以生成关闭直接驱动 GaN FET 所需的负电压。

    3.器件的散热焊盘应通过多个过孔连接到器件的源极。  

    此致!

    K·沃尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您澄清了这些要点 Kyle。 我将下载 PSpice。